This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010062:powerSUITE 参数定义和功能

Guru**** 2942640 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1383657/tida-010062-powersuite-parameters-definition-and-function

器件型号:TIDA-010062

工具与软件:

尊敬的专家:

我要向我的客户提问。

如下面的 TIDA-010062 PFC 级中所示、一些参数使客户感到困惑。

1、额定功率/操作功率代表什么?

2.李的 DCR 功能是什么? 它是否在应用代码中用于某种控制算法?  

3、 共同 功能的 ESR 是什么? 它是否在应用代码中用于某种控制算法?

是否有任何文档描述这些参数的定义和功能?

谢谢!

酸菜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 专家:

    对此问题有何评论?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    很抱歉迟到了。

    简而言之、这些参数不会影响控制环路、只是前馈计算中使用了电感(Li)。 虽然"3300W"可能复制自其他设计、但未进行完全修改。 它可能会影响过流保护阈值。

    应使用这些参数在工程中生成 settings.h 文件并设置拐点阈值。  您可以查看"settings.h"文件以查看更多详细信息。