This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:使用第三方二极管模型运行仿真时报告错误

Guru**** 2590520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1389230/pspice-for-ti-error-reported-in-running-simulation-with-3rd-party-diode-model

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:TPS63806

工具与软件:

嗨、团队:

我正在尝试根据 从 ONSEMI 官方网站下载的二极管 SPICE 模型的瞬态来运行 PSPICE for TI 仿真。  

二极管器件型号为 NSR0140P2、下面是我下载的 SPICE 模型:

e2e.ti.com/.../NSR0140P2T5G.LIB

按照将模型导入到 PSPICE for TI 中的步骤操作、并成功地将器件放置在原理图中。  

但是、当我尝试运行仿真时、会弹出以下警告并终止仿真。

  • 错误(ORPSIM-15113):D_D1使用的型号 Dnsr0140p2t5g 未定义。

您能否帮助调查问题并建议如何解决问题? 我正在为客户运行仿真、所以比较紧急。

我还在此处附加了仿真工程文件:

e2e.ti.com/.../TPS63806_5F00_RCD_5F00_TRANS.zip

感谢您的支持。

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    是否有任何反馈?

    谢谢!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    此模型不在 PSpcie for TI 库中、因此您必须将其手动添加到仿真配置文件中:

    -jc.