This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:Webench TPS543620电流限制和电感器隔离

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543320, TPS543620, TPS543820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1368226/webench-power-designer-webench-tps543620-current-limit-and-inductor-isat

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS543620TPS543820、TPS543320

工具与软件:

Webench 选择一个 Isat 低于 TPS543620电流限值的电感器。

处理以下 E2E 博文 (+) TPS543620时:关于输出电感器-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我注意到所选电感器的 Isat 低于 TPS543620的最低电流限制设置。    

电流限制应始终低于电感器饱和电流。

我尚未检查 webench、但 TPS543820和 TPS543320与 TPS543620同属于同一系列。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您联系我们。 您能否分享 Webench 设计、这将帮助我们进一步复制和调试问题。

     请按照以下步骤操作。

    1.创建 Webench 设计、点击"Export"选项卡。 单击 其下方的共享图标。

    2.从"公共链接"选项卡中点击"获取链接"。

    3.与我们分享生成的链接。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    对于电感器、ISAT 为2A、较低的速度典型电流限制为4.2A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     

    感谢您分享设计。 我们可以重现该问题。 我们正在努力确定这种情况的根本原因。  我们将随时向您提供最新信息。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于响应延迟、我们深表歉意。

    我们修复了报告的 所选电感器的 ISAT 问题、该问题低于器件 TPS543620、TPS543820和 TPS543320中的最低电流限制设置。

    此更新现已在 TI.com 上提供。

    如有任何疑问、请返回我们的网站。

    谢谢。此致、

    Umayal