This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:中点平衡功能错误

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1389505/tida-01606-mid-point-balance-function-wrong

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

我注意到 TIDA 1606 在280039c 代码中、 V bulk 中点平衡函数是 TINV_DUTY_0_pu=(TINV_GV_run (&TINV_gv_mid_control、+TINV_Delta_V_Mid_sensed_pu_AVG、0);

但在28p65代码 中、中点平衡函数为  TINV_DUTY_0_pu=(TINV_GV_run (&TINV_gv_midd_control、-TINV_Delta_V_Mid_sensed_pu_AVG、0);

一个是正 +TINV_DELTA_V_Mid_sensed_PU_AVG、另一个是负值-TINV_DELTA_V_Mid_sensed_PU_AVG、

那么、哪一个是正确的?

另一个我注意到的 TINV_DELTA_V_Mid_sensed_pu_AVG 是实际电压值、它不是 PU 值、

这是正确的吗? 我想我们应该将其标准化为 pu 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    右侧的标志取决于电源的标志、这是通过直流供电还是从直流到交流供电。

    我的意思是、一般来说、为了与整个代码保持一致、在 PU 中也使用此代码并不糟糕。 另一方面、我们测试了代码、它正在运行。 这只是一个缩放问题

    谢谢

    此致

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到函数 TINV_runISR1_lab7 (), 280039代码和28p65代码都用于 PFC ,但我看到一个符号是正,另一个符号是负。 所以一定有一个错误。

    另一个  TINV_DELTA_V_Mid_sensed_PU_AVG  是电压 、我们假设为2V  、在代码 Kp=0.08中、因此2*0.08=0.16、但 PI 输出限制为+-0.05、

    0.16>>0.05、这是不合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白问题的关键。 我的意思是、它一般是在实验室中为我们工作、但可能无法正常工作。

    我们将在下一个软件版本中对此进行处理、以重新调查各个参数。