This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1285EVM-PDK:输入信号滤波电路

Guru**** 2931410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1387982/ads1285evm-pdk-input-signal-filter-circuit

器件型号:ADS1285EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1285

工具与软件:

大家好、团队!

 一天前、我提出了一个有关筛选的问题:

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1315159/ads1285evm-pdk-functional-circuit-problem

在这个问题中、您告诉我"该电路提供输入信号滤波、它还提供针对 ADS1285的额定输入电压的少量输入保护"

:电路的计算还有一些我不理解的方面

1.如何计算该电路中输入信号的滤波频率?它看起来与基本 RC 或 LC 滤波电路不同。 如果我想更改输入信号的滤波器频率、如何更改电路的电容电阻?

2."  它还提供少量的输入保护"。 后端电路的保护范围是否与电路的电容和电阻有关? 应该如何准确地计算它?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xingwitt:

    ADS1285EVM 上的 R43和 C29 (与 R47和 C31结合使用)分别为正输入和负输入提供共模低通滤波器。 此外、R44和 R48与 C30共同提供用于抗混叠的差分低通滤波器。 差分截止频率可被计算:  fc = 1/[ 2⋅π ⋅CDIFF ⋅(2 ⋅RFILTER)]。

    与 ADC 输入串联的电阻可以限制故障电流、从而降低打开内部 ESD 二极管并保护 ADC 输入的风险。

    在以下常见问题解答中查看有关这两个问题的更多详细信息:  

    [常见问题解答]Δ-Σ ADC 抗混叠滤波器元件选择

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、VOCM 是否需要连接到 GND? 我看到 ADS1285-EVM 的 VOCM 看起来处于浮动状态(旁路电阻器未焊接、且共模缓冲器电路中的 C37阻止直流电源)、 VOCM 浮动状态是否会 对滤波产生负面影响?

    此外、 如果我给出一个单端输入、实际产生滤波效果的电路是否为差动电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xingwitt:

    VOCM 用于设置共模电压以使 ADC 能够正常运行、它不会悬空、是 U9放大器的输出、您不应将其直接连接至 GND。  如果通过 J13使用通道2、则必须安装 R51/R52以及 R49/R53。

    如果您将单端信号连接到 J12的引脚1以使用 ADS1285 ADC 的通道1、则 默认情况下已安装通道1上的电阻器(R45和 R46)、则可以直接进行测量。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    如果 将 单端信号连接到 J12的引脚1 、 电阻器(R45和 R46)起什么作用? 它们是否可拆卸?它们是否对过滤效果有影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xingwitt:

    两个电阻器都不会对滤波产生直接影响、但是您不能将 J12的引脚2连接到 GND 或将其保持悬空、您需要使用  VOCM 来设置共模电压、以便 ADC 能够正常运行。 如果移除这两个电阻器、Vocm 将断开连接。  

    BR、

    戴尔