This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41042:PMP41042

Guru**** 2888820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1390996/pmp41042-pmp41042

器件型号:PMP41042
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039CTIDM-02013

工具与软件:

你好

我们从新的设计 BESS 开始。 输入电压230VAC、输出电压48V、输出功率3kW。 PFC 拓扑是单相 CCM 图腾柱、开关频率为70kHz。 直流/直流级拓扑是 CLLLC、在初级侧和次级侧采用全桥配置。 直流/直流级的谐振开关频率为130kHz。 我们希望仅通过单个控制器 TMS320F280039C 控制两个级。 您认为 这是一个好主意、还是推荐更高级别的控制器?

谢谢你

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    实现单一控制。 请参阅 TIDM-02013参考设计。

    此致、

    Sheng-Yang Yu