This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:设计一个基于时间的周期性开关

Guru**** 2589580 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1390391/tina-ti-designing-a-periodic-time-based-switch

器件型号:Tina-TI

工具与软件:

尊敬的工程师:

我需要为下面的电路构建一个时间可变开关、这个开关可以在一个特定的周期内打开和关闭、首先我为开关"ton"选择以下设置以进行初始测试:

开关设置:

结果:

根据设置、它应该在80ms 时打开、在80.0033ms 时关闭、但是我们可以看到情况不是这样、第二个问题是一旦我把周期选项改为"Yes"、如下所示:

即使在以下情况下它也不起作用:

那么、您能帮助我解决这个问题吗?

实际上、我希望开关在80ms 处导通、然后在80.00333ms 处关断、然后以并行方式(3.5us)重复相同的操作。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、以下网站支持 TINA-TI 问题: http://www.tina.com/technical-support/ 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好非常感谢你的答复,我已经提交了一个问题两次,但显然我没有得到任何确认,我做了,所以我认为我会得到一个答复?  

    但我还没有收到任何确认。