This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41062:电源路径/电源问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1390425/pmp41062-power-path-power-supply-questions

器件型号:PMP41062
主题中讨论的其他器件:BQ25756TPS25751

工具与软件:

嗨、团队:

我有两个问题、如下所示。 期待您对这些内容的深入了解。

1.  

参考原理图中有两个用于 PD 的电源(3.3V/5V)。 电池> 5V 降压转换器> LDO 3.3V 输出电压

5V 电源的用途是什么? 操作是否需要此输入?  如果我不使用负载开关、我可以将其移除吗?  

我想知道 CC 电源是否也需要该5V 上拉电源。

2.  

TPS25751+BQ25756是否可以通过一条路径支持充电和放电? 似乎充电器支持双向、但我不确定这是否参考 电路板还支持一条路径充电/放电。

3.

我正在项目(移动电源)、应支持电池电源(12~18V)、USB 输出电源(5/9/12/20V)、如下表所示。

我是否应该为此应用添加负载开关? 还是仅将两个端口连接到 VBUS?

电压  

端口1 (USB-C)

输入:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15/3A、20V/3A、 20V/5A
输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15/3A、20V/5A

端口2 (USB-A)

输出:5V/4.5A、9V/2A、12V/1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、5V 偏置电源用于 PD 控制器和 VCON 电源

    2、电源路径是双向的、因此可同时支持充电和放电功能

    3、我不会做移动电源、但基本而言、我认为它与此设计类似、后者需要一个电源路径才能进行双向操作