This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8962:计算 VM 控制模式的右半平面零点(RHPZ)

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1392702/pmp8962-calculation-of-the-right-hemiplanar-zero-point-rhpz-of-vm-control-mode

器件型号:PMP8962

工具与软件:

你好、专家

我知道一些巴斯特电路使用电压模式控制(VMC)。  RHPZ 如何 在欠压模式控制(VMC)下计算此值? 因为我要通过 RHPZ 计算遍历频率。 我知道一些巴斯特电路和降压-降压电路使用电压模式控制(VMC)。 我们有一些有关如何  在电压模式控制(VMC)下计算 RHPZ 的信息吗? 例如、应用手册? 或者给我一些解释。 谢谢你。

此致!

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:  

    我强烈建议阅读下面链接中的技术文章。 我们有一篇文章叫做 Compensation Made Easy、它介绍了右半平面零点并提供有关如何补偿它的建议。  

    https://www.ti.com/video/5099090674001