This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:如何设计电路来驱动四相降压模式?

Guru**** 2931010 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5170-Q1, LM5171, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1391343/lm5170-q1-how-do-i-design-a-circuit-to-drive-a-four-phase-buck-mode

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170LM5171TINA-TI

工具与软件:

您好、先生、

我已经通过现有 TI 论坛的 TINA 仿真数据确认了使用 LM5170器件的两相降压模式运行。

此后、要求采用四相配置来获得更高的输出值、但由于难以编写仿真电路的设计、因此未继续进行。

另外、我查看了 LM5170-Q1 EVM 的手册、但无法设计仿真电路。

我想知道如何设计 TINA 电路。 当然、我知道我必须使用两个 LM5170器件。

请告诉我...

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    LM5171是 LM5170的后继产品、如有可能、请考虑 LM5171。

    您可以在 LM5171EVM 用户指南中找到 LM5171四相运行模式的跳线设置。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng

    很久没看到!!

    您的意思是、LM5171是最新的控制器、优于 LM5170、对吧?

    我将在 TINA-TI 仿真后考虑这一点。

    我想知道 TINA-TI 关于四相降压转换器的仿真电路设计。

    您能给我建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    是的、如果是新设计、请首先考虑 LM5171。

    您可以遵循  LM5171EVM 用户指南第 2.4.5节"实现三相或四相操作的双 EVM 菊花链"中的 LM5171四相操作原理图。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看 EVM 手册中的第2.4.5节、

    但我不知道如何描述主板和从板之间的区别。

    此外、如何在 TINA 仿真中设计 J17、J18 60引脚...?

    能否获取有关四相降压转换器的示例 TINA 文件?

    我很抱歉

    谢谢!

    此致...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    这些跳线向您展示如何将来自主 EVM 的信号连接 到辅助 EVM。

    通常、使用主板的电压环路并将 ISET 发送到 辅助  EVM。 对四相操作使用 SYNC。

    此致、

    Feng Ji.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Feng、

    我将尝试 Tina 设计四相降压转换器。

    此致、

    Tony Han