This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:双向设计

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933, TIDM-DC-DC-BUCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1392173/tida-010933-bi-directional-design

器件型号:TIDA-010933
Thread 中讨论的其他器件: TIDM-DC-DC-BUCK

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天!

我发现 TIDA-010933非常适合客户、但客户需要双向功能。

例如、我看到的是 TIDM-DC-DC-BUCK 设计中有一个非常好的配置接口(文档 TIDU986A、第13页、顶部图像。)。 我能否找到类似的 TIDA-010933配置 UI 接口?
TIDU986A 是 TIDM-DC-DC-BUCK 的随附文档。  https://www.ti.com/lit/ug/tidu986a/tidu986a.pdf。
提前感谢您的支持。
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jonathan、TIDA-010933目前不支持 UI 接口。 您可以使用 settings.h 文件执行类似的设置。

    此致、PAWAN