This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:在 Altium Design 24工具中进行仿真所需的仿真模型。

Guru**** 2688285 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1386744/uc3825-simulation-model-required-for-simulating-in-altium-design-24-tool

器件型号:UC3825

工具与软件:

尊敬的先生/马恩先生:

我是 Monika Sharma、在印度 Univlabs Pvt. Ltd.担任高级硬件设计工程师。 在 Altium 软件中使用 UC3825 IC 对设计电路进行仿真时、我遇到了一些问题。

我已经联系了仿真客户服务,他们还说,联系你的人,以获得与他们的软件兼容的仿真模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monika,

    您可以 在此处找到 UC3825的 CAD 符号、封装和3D 模型

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    我们已经在适用于 UC3825的 Altium 设计软件中提供了3D 模型、封装和符号、但要进行仿真、我们需要同样的仿真模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monika,

    UC3825产品文件夹中提供了所有仿真模型 。  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里、我将向 Altium Design 工具添加仿真文件后的屏幕截图与您共享。

    添加该信息后、 仿真不会为所有引脚命名

     

    请解决此问题。 非常基本的 PWM 控制器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在今天晚些时候给大家介绍。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monika,

    对迟交的答复深表歉意。 我刚刚从一个长期的银行假期回来。 您是否仍需要有关此方面的帮助? 检查屏幕截图后、我不明白是什么是错误。 引脚配置屏幕截图似乎与数据表中的引脚配置相匹配。 您能否截取出现的错误消息的屏幕截图?  

    谢谢你