This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:11kW OBC 充电器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1390998/tida-010210-11kw-obc-charger

器件型号:TIDA-010210

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

请建议继续设计11kW 车载充电器的最佳方式

输入为三相、输出为240V 至470V 直流

能否使用模拟控制器 IC 进行 PFC 操作?它对数字控制器有何影响

DC-DC、我是否可以将相移全桥(PSFB)用于 DC-DC 级

谢谢你

Venkatesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有任何更新、请大家好