This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 티다 00281:使用降压稳压器的原因

Guru**** 2955820 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62152-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1391308/-00281-reason-for-buck-regulator-usage

器件型号:TIDA-00281
Thread 中讨论的其他器件:TPS62152-Q1

工具与软件:

使用降压稳压器(TPS62152-Q1)的用途是什么

为什么在此应用中无法使用单个 LDO、原因何在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhan

    TIDA 由 SEM 团队生成、我将把该主题移交给 SEM 汽车团队、但请留意这一点。  

    通常我们选择降压转换器而不是 LDO、因为它具有更高的效率。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你
    我又收到一个问题

    Q2和 Q10有何作用?
    Q2 (Q10)是否是一个会切断6 MOSFET 功耗的功能?
    或者
    是否用于反向连接保护?