This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:LM2576HVS- ADJ/NOPB 和 LM2576HFSX-ADJ/NOPB

Guru**** 2590660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1379111/lm2576hv-lm2576hvs--adj-nopb-and-lm2576hvsx--adj-nopb

器件型号:LM2576HV

工具与软件:

我们已 根据发票编号、以251和1000件两个不同批次购买了 LM2576HVS     随附5930569273和5930569142 、供您参考。
 回流后组件颜色发生变化,附图以供参考。
   按照 数据表中的说明、将焊接温度保持在125°C。
请检查并 确认、 为什么 组件中的颜色发生变化?
我们在  两个批次的组成部分面临相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会与我们的产品专家交谈、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    封装似乎暴露在高温下。

    您能否提供您的焊接曲线。

    另外、请提供标签图像以及标签上的批次信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

    您好!

    请找到随附的焊接配置文件和标签图片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢你。

    我们的产品工程师会尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 在顶部优先级回复此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们的产品工程师现在正在努力实现这一点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们还有几个问题:

    回流空气

    客户是否在惰性环境(N2毛毯)或正常环境(CDA 或正常空气)下对零部件进行回流?

     

    《回流温度》

    我们的器件 PCB 上的器件编号是多少? R32、U11还是 D5?

    如果是 U11、则峰值温度大于250°C。 对于此器件的外形尺寸、建议的峰值回流焊温度为245 +5/-0C。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回流空气

    • 客户是否在惰性环境(N2毛毯)或正常环境(CDA 或正常空气)下回流 部件?:-正常环境下的部件回流-正常空气。  

    《回流温度》

    我们的器件 PCB 上的器件编号是多少? R32、U11还是 D5?

    如果是 U11、则峰值温度大于250°C。 对于此器件的外形尺寸、建议的峰值回流焊温度为245 +5/-0C。:-  U11位置的温度设置在240至250°C 上。 但在回流焊后、零部件的颜色仍会发生变化。 我们使用的温度为:- ZONE1  :     -255°C ZONE2:-170°C ZONE3:-190°C ZONE4:-200°C ZONE5:-230°C ZONE6:-250°C ZONE7:-125°C  

    此外还附有焊锡膏的数据表。

    e2e.ti.com/.../Choksi-Heareaus_2D00_F640_2D00_series.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢你。

    我将为我们的产品工程师提供这些信息。

    Frank D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请恢复并解决此问题。

    非常紧急  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅我们的产品工程师在下方的回复:

    客户似乎正在正常空气中回流。 氮气毯将清除回流环境中存在的氧气、防止锡镀面氧化。 如果没有氮气罩、镀锡表面在高温下会很容易被氧化、变成黄色(在高温下氧化)。

    谢谢