请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP8928
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们按照 PMP8928-A 设计我们的原理图。 我们的理想 OVSS =-4V。
1.可以帮我检查一下原理图吗?
2.如果 G1 (散热垫)连接到 GND 而不是 OVSS (-4V)、是否存在任何问题?
e2e.ti.com/.../PMP8928_2D00_A_5F00_schematic.pdf
此致、
罗伊