This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:Webench 仿真与计算结果的偏差

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1392805/lmr16010-webench-simulation-deviation-from-calculation

器件型号:LMR16010

工具与软件:

您好!  

我曾在 TI 的 webench 上尝试仿真 LMR16010的电路、并 根据数据表的公式将值更改为计算值。 计算出的 Cout 值大约为5uF。 我已将仿真中的值更改为10 μ F、但设计未能达到相位裕度、需要47 μ F 的 Cout。

您能否说明一下 Cout 计算值和仿真值相差如此大的原因?

此设计针对250kHz 频率进行计算。

将仿真图像和误差附加到下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rithu:

    由于提供了可用数据、Webench 仿真模型具有一些基本限制、因此给定模型可能仅适用于较大的 Cout 值。 了解的最佳方法 是使用5uF 测试电路并检查环路响应。  

    此致、

    Richard