This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050029:TPS92682出现内部 PWM 调光问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1391348/tida-050029-tps92682-use-internal-pwm-dimming-issue

器件型号:TIDA-050029

工具与软件:

您好、团队

我把 TPS92682单通道设置成恒流模式,使用 Sepic 拓扑,当我使用 内部 PWM 调光时,电流异常如我们想要的(详见波形),
我知道、IC 已经解决了内部电路使用的电流过冲问题、我不知道为什么  在内部 PWM 调光中仍然出现高电流过冲。

您能教我如何解决吗? 设计指南:TIDA-050029中制作了 PWM 调光波形。

我的电路与演示、只是一些值变化。

Bule 是 MOS VDS、黄色是 LED 电流、该波形基于占空比为10%的500mA。

当我查看设计指南:TIDA-050029时、它的波形不是过冲电流、所以我需要这个波形、如果问题是由软件引起的、您能否将 TIDA-050029演示代码分享给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我的应用不使用输出 P-MOSFET、开关频率为357kHz、输入电压为13V、输出电压为10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    问题是、输出端没有 PWM 调光 P-FET。  该 FET 从输出中移除了 LED 负载、因此如果没有 P-FET、您将在 PWM 关闭期间使输出电容器放电、这就是您所看到的情况。

    同样、您将需要在输出端采用 PWM 调光 P-FET。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    正如我所知、PFET 只影响 PWM 下降压摆率、而不是上升、因为比较器开关会在内部 PWM 从高电平变为低电平时打开比较器 RC、而比较器 RC 在 PWM 从低电平变为高电平时会再次闭合、我认为这不会产生电流过冲  

    由于成本压力、我想移除 PFET、但我也需要 PWM 调光、我该怎么做、使用外部 PWM 是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的、

    我、、了 P-FET、EN 寄存器 CHXPDRV EN 设置为1k Ω、但它仍然存在异常的 μ s 波形、请检查下面的内容。  

    电流仍然存在过冲、并且 PWM 处于高电平仍会发生振荡。

     

    我检查了 COMP 引脚、但抱歉、没有记录波形、COMP 始终输入1.8V (非常稳定、没有任何下冲和过冲)、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tuan、

    当我将 VSLP 从250mV 更改为100mV 时、我仍然移除了 P-FET、电流过冲将减少、我的设置 电流为 VSLP/50%占空比、过冲为600mA、μ s、所以我认为可以、但是当我设定500mA 50mV 和150mV 时、电流过冲将发生 成为900mA~1000mA,我不知道为什么100mV 会更好、你能解释它?

     2.当我将 VSLP 从250mV 更改为100mV 时使用 P-FET、电流过冲将比没有情况更糟 安装 P-FET、我的设置电流为500mA / 50%占空比、过冲为980mA、您能解释为什么安装 P-FET 电流过冲会增加 Δ?吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您的原理图是否与 TIDA50029上的原理图完全相同?  我需要您的板的确切原理图进行评论。   我还需要您对该部件编程到的所有寄存器设置。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan

    我想离线发送我的原理图、可以给我发送电子邮件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我将为此向您发送一封电子邮件、我们将离线处理此问题、因此我们现在将关闭此胎面。

    谢谢 Tuan