This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010216:TIDA-010216

Guru**** 2589600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1383217/tida-010216-tida-010216

器件型号:TIDA-010216
Thread 中讨论的其他器件:BQ76952CSD19536KTT

工具与软件:

在参考设计文件中、低侧 MOSFET 和驱动器器件:

您能否说明充电器反向、pack_en、ld_wake、pack_adc 和 chg_wake 端口? 如果它们对我们的设计不是必需的、我们将排除它们。

谢谢你。

Utku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utku:

    CHG_WAKE: 这是连接到 BQ76952 TS2引脚的唤醒信号、用于在连接充电器后唤醒 AFE。 如果你不需要充电器检测、你可以移除这个电路、但是你还需要一个连接到 TS2引脚的唤醒信号。 该信号可以来自 MCU 或开关...

    充电器反向 PACK_ADC 端口:这两个端口的用途相同:检测 PACK-电压。 不同的是、 充电器反向时的电池组电压 高于短路。  因此、我们设计了两个电阻分压器、用于在不同发生条件下监测不同的电池组电压。

    电池组_中文: 这是来自 MCU 的控制信号、您可以启用 PACK_en 来监控 PACK-电压。

    LD_WAKE: 连接负载后、LD_WAKE 变为高电平以唤醒 MCU (启动 ADC 转换等)

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用外部 PWM 信号驱动 CHG 和 DSG 引脚来控制充电和放电电流、考虑到我们将驱动 CSD19536KTT MOSFET、PWM 信号的近似频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utku:

    我从来没有尝试过这样做。 但我认为 有许多限制:

    1. 您的负载可接受的电压/电流纹波
    2.  CSD19536KTT 的开关损耗
    3. BQ76952的 MSOFET 开/关响应时间(我记得在接收命令与实际开/关之间存在一些延迟)

    可以通过一些实验和计算来获得合适的开关频率。

    BRS

    Kian