请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00777 工具与软件:
大家好、
从事一项测量400A - 50kHz 电流波形的应用。 我想将罗氏线圈与积分器一起使用。 由于损耗大且发热大、因此无法使用 LEM (磁性)传感器!
我是否可以将 TIDA-00777与 PA3209NL 一起使用(https://www.digikey.com/en/products/detail/pulse-electronics/PA3209NL/4158083)?
Rogowski 非常适用于高达100kHz 的频率。 但是、 TIDA-00777 BW 似乎非常有限。 是否可以使用此组合并从 TIDA-00777获得100kHz BW 输出?
请提供建议。
谢谢你。