This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010049:TIDA-010049

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1393814/tida-010049-tida-010049

器件型号:TIDA-010049

工具与软件:

您好、TI 专家:

TIDUEN7图5列出了 TIDA-010049可以检测到的6种故障类型。

我的问题是:

如果一个产品的数字输入需要满足  IEC61508-2:2010 (SIL2)和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 要求、那么 该产品是否必须能够检测 6种类型的数字输入接线故障?  IEC61508-2:2010 (SIL2)或 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd)中是否需要此功能?

提前感谢您。