This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065:TPS62065QDSGRQ1

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1392748/tps62065-tps62065qdsgrq1

器件型号:TPS62065

工具与软件:

大家好、团队成员:

只想知道此电路是否适合提供1.2V/2A。  

谢谢!
M Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    原理图看起来不错。

    我是否知道 EE/应用。 此外、您选择这款器件是否有具体的原因? 我们 的产品系列中有更新的器件、如 TPS6281x-Q1。 请查看该应用手册。

    此致、

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    一种以太网交换机需要1.2V 的电压才能与其他电压一起工作、由于我们已在其他项目中使用了该器件、因此我想使用相同的电压、因为它只需单个电压即可完成工作。

    谢谢!
    M Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    我懂了。 感谢您的分享。  

    对于所有新项目、请考虑使用较新的器件。  如果您有其他问题、请随时与我们联系。

    此致、

    进纸器