This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8606:光电隔离反馈

Guru**** 2827945 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1392726/pmp8606-opto-isolation-feedback

器件型号:PMP8606
Thread 中讨论的其他器件:UCC28950

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我使用具有光隔离反馈的 UCC28950、我使用 UCC28950的 Excel 计算器。

在此基于 CTR 比率的光耦隔离侧无源元件中、缺少补偿值计算

请告诉我计算方法

谢谢你

Venkatesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    您是对的、很遗憾、计算器没有光耦设计。 我强烈建议阅读下面链接中的技术文章。 我们有一篇名为"Compensation Made easy"的论文、其中介绍了光耦合器反馈并提供了有关如何对其进行补偿的建议。  

    https://www.ti.com/video/5099090674001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何设计示例、敬请分享

    谢谢你