This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01623:需要成本更低的电源设计

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1388122/tida-01623-need-a-less-cost-power-supply-design

器件型号:TIDA-01623

工具与软件:

大家好、我想知道240V 交流至12V 直流电源的设计。 所以我需要支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jatin:

    很抱歉耽误您的时间、您能更具体地说说您需要什么吗? 输出功率级别是多少? 输入电压的容差是多少?  

    主要关注点(效率、成本、尺寸)是什么?

    谢谢!

    Robert