This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22504:直流整流器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1388251/pmp22504-dc-rectifier

器件型号:PMP22504

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户希望开发直流整流器。  

-输入:+-6V  

-输出电流:1A  

我是否可以推广 PMP22504设计? 如果需要、如何修改 PMP22504以符合客户规格?  

如果不能、您会为客户应用推荐合适的设计或器件吗?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    对此请求有任何评论吗? 请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    抱歉、这里的延迟似乎是 PMP22504设计可以满足您的需要。

    根据设计、该器件适用于交流输入、但也可用于极性校正。

    谢谢!

    R2