This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP2333:使用 LM61495的 IBB

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61495, TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1391370/pmp23333-ibb-using-lm61495

器件型号:PMP2333.
主题中讨论的其他器件: LM61495TPSM63610

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我正在寻找一款可与以下计划配合使用的器件。

计划1.
输入电压:6.5V
输出电压:-6.5V
输出电流:3.0A

计划2.
输入电压:5V
输出电压:-5V
输出电流:2.6A

是否有可能通过将 PMP2333与 LM61495配合使用来实现此目的?

TPSM63610可以使用 PLAN-2、但 PLAN-1似乎很困难。
www.ti.com/.../snvaa71

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    LM61495似乎对计划1有效。

    我计算出峰值电流约为7.5A、因此10A 器件应该能够很好地工作。

    如果你可以得到一些适用于计划1的东西、它也适用于计划2。

    TPSM63610是8A 器件、因此可能过于接近电流限制。

    谢谢!

    R2