This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:将 TIDA-010933用作4通道再生直流恒流可编程负载

Guru**** 2591090 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1394155/tida-010933-using-tida-010933-as-4-ch-regenerative-dc-constant-current-programmable-load

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

您好!

我想知道 TIDA-010933设计是否可用作4通道再生直流恒流可编程负载的基础。  能否对直流通道进行调整、以便从电源获取24V 至48V 直流输入并灌入指定的直流电流? 是否可以为每个通道将 MPPT 替换为用户指定的输入电流?  在本 演示中、 我们会考虑某些通道是否采用直流电源输入。  是否可以使用 CAN 或类似工具来控制4个通道中的每一个、这一点非常好。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、
    是的、此设计可以控制所有4个 PV 通道中的电流。 可以在两个方向上控制此电流( 最终目的 电池和 的符号 电池或 PV)。  
    DP SDK 中有适用于此电路板的软件: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK  Lab3可精确控制每个通道的电流。
     
    在技术上、使用 CAN 进行参考设置是可能的。 CAN 信号路由到板上的附加连接器。  我们从未使用过它、但这可能对您有所帮助。