This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功率级设计器:同步降压

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1393789/powerstage-designer-synchronous-buck

器件型号:功率级设计器

工具与软件:

您好!

我只有一个问题。

我正在使用 PowerStageDesigner5。 以及模拟同步降压。

我可以看到、建议的电感值随着输出电流的增加而减小。

  我在数据表中找到该公式。

我想知道为什么 输出电流增大时电感值会减小。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    L x Iout x (Fsw/(Vout/Vin) 来自 L x di/dt = V、di = V x dt/L;对于相同的 Vxdt、要获得更高的 I change、L 必须更小、否则您需要更长的时间或更低的 Fsw。