This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:Webench 在线仿真器问题

Guru**** 2930610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1394014/tps54160-webench-online-simulator-questions

器件型号:TPS54160

工具与软件:

您好!

我曾尝试使用在线仿真器来使用 tps54x60对降压转换器进行仿真。

1 -出于某种原因、如果我将某个元件更改为原理图、有时会重新计算其他元件(并非总是)。 未显示警告。 这样您就不能检查您感兴趣的结果。

2 -如果我多次单击"Recalculate"按钮、结果会发生变化(例如、相位裕度)、但原理图没有任何变化。

您对此行为是否有经验? 我是不是做错了什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dario:

    甚至我在在线仿真器上也看到类似的行为。  

    关于第1点、一些元件值取决于其他元件值、预计其他元件值也会在没有任何警告的情况下变化。 例如、如果更改 RT/clk 电阻器、电感器值也会更改、以保持电感器纹波值不变。

    关于第二点、可能是由于输出电容值或元件供应商改变、这可能会导致相位裕度值偏离原始值。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我不认为它,但它似乎不是重复的行为,在我的经验 Webench。

    对于第二点、很奇怪的是、在原理图中似乎没有参数变化。 如果您单击"Recalculate"按钮、为何应更改分量尚不清楚。

    看看这个:相同的原理图-不同的结果

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dario:

    这可能是由于 Webench 设计中的某些错误造成的。 不过、如果您在根据运行条件进行原理图审阅时需要任何帮助、我可以为您提供帮助。 准备就绪后、您可以共享原理图设计。

    谢谢!

    Nitya