This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22087:变压器和 PFC 电感器的替代器件

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22087, PMP21098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1390156/pmp22087-alternative-parts-for-transformer-and-pfc-inductor

器件型号:PMP22087
主题中讨论的其他器件: PMP21098

工具与软件:

您好!

您能否在  750317259和 750317258的 PMP22087设计中列出替代器件、因为它们不容易获得。 我们可以使用较低的电流容量、并需要约180W 的连续功率。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Basit、  

    很抱歉我迟到了答复。 PMP21098中的磁性元件如何?

    https://www.ti.com/tool/PMP21098

    实际上、这些磁性元件非常常见、您可以向磁体供应商展示参考设计原理图、它们应该能够让您获得类似的原理图。

    此致、

    Sheng-Yang Yu