This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010253:关于安全 IC

Guru**** 2590110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, TIDA-010253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1389463/tida-010253-about-safety-ic

器件型号:TIDA-010253
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具与软件:

各位专家、您好!

希望这能很好地找到你。

在与汽车相关的 BMS 中、SafetyIC 似乎通常安装  在 BMS 中、

但它通常不会在 BESS 中实施吗?
在 TIDA-010253中、好像是 AM2634的单芯片配置。

此致、

Jieyu Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieyu、您好!

    您能在此处进一步说明您的问题的具体目标吗? 本次演示的重点是在此类应用中如何使用 AM2634、还是为 TI 设计选择的实现? 我们的 AM263x 团队未从事该特定设计、因此该团队需要提供有关其实现的详细信息、我可以帮助他们融入到该线程中、但如果问题是关于 AM2634在安全应用中的使用、我可以邀请我们的安全专家之一。

    另外、关于 AM2634的单芯片、使用 AM2634时要理解的一点是它是支持锁步的器件、这是安全应用的关键特性。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ralph

    非常感谢您的答复。 问题是关于 BESS 中是否始终包含安全 IC。 我们想知道其他客户是如何设计系统的。

    他们是否在 BESS 中使用没有安全 IC 的 AM263x?

    此致、

    Jieyu Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieyu、您好!

    明白了、我对此有一些疑问、我会在听到后继续跟进。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieyu、您好!

    我还没有收到同事的反馈、并发送了一些跟进。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieyu、您好!

    我得到的反馈是这实际上是一个系统级决策、而且我们的 AM26x 安全专家对于 BESS 应用没有足够的见解来对此进行评论。 我不知道其他团队的任何联系人是否可以发表评论、因此不知道这里还有什么其他帮助。

    此致、

    Ralph Jacobi