This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95410RRB:如何计算 CSD95410RRB 的热耗散?

Guru**** 2590350 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95410RRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1393989/csd95410rrb-how-to-calculate-the-thermal-dissipation-of-csd95410rrb

器件型号:CSD95410RRB

工具与软件:

你(们)好  

我们需要对  CSD95410RRB 进行热仿真。
TI 能否分享 CSD95410RRB 热耗散的计算方法?

其 Vout 为0.85V、Iout 为35A。

谢谢。

KeHsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明天需要查找这些信息、然后再给您回复。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将通过电子邮件向您发送功率损耗计算器、其中包含 CSD95410。

    它可以根据您输入的参数计算功率损耗和温度。  Θ θjA 参数用于热计算、但因所用 PCB 和热解决方案而异。 我们 过去已经看到了介于8和15 °C/W 之间的值、因此您可以使用该值作为估计值、但实际值将因您的电路板和散热解决方案的具体情况而异。

    此致、

    Troy