This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:无法安装 PSPICE for TI:

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1395334/pspice-for-ti-cannot-install-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我正在尝试安装 PSPICE for TI。 我启动了安装程序、并输入了我的电子邮件地址和 TI 提供的访问密钥。 安装无法登录并显示错误消息"此应用程序遇到内部错误情况。 如需更多帮助、请访问 http://e2e.ti.com(-2008)"

我运行的是 Windows 11。

感谢您提供的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请  尝试以下操作:

    1. 创建一个名为"CDS_LIC_QA_TEST"的新环境变量、并将其设置为如下所示的文本文件:
    2. 关闭并启动 PSpice for TI、然后运行仿真。 文件将被创建。 看到错误后、立即关闭工具。
    3. 现在、您可以将环境变量重命名为其他变量或只是将其删除、以便日志文件不会不断增加。
    4. 向我发送 LicLog.txt 文件。

    谢谢!
    JC