This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:TIDA-010042电路板可供购买

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1395202/tida-010042-tida-010042-board-availability-to-purchase

器件型号:TIDA-010042

工具与软件:

您好!

我对基于您的 TIDA-010042的设计感兴趣、并想使用该电路板进行首次开发、但我找不到该电路板可供购买。 此电路板是否可供购买而不是制造? 我们在制造电路板之前的第一步就需要它。

谢谢。 此致、

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    您是指基于 Si 的旧版本还是基于 GaN 的新版本? 这两块电路板不可购买...

    您知道贵公司的 FAE 是谁吗?

    谢谢。

    此致、

    Bowen