This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01480:这可以用于19EG 吗?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, TIDA-01480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1396374/tida-01480-can-this-be-used-for-19eg

器件型号:TIDA-01480
主题中讨论的其他器件:TPS650861

工具与软件:

你(们)好

 如果 PMIC 和降压转换器提供的电流符合 FPGA 的要求、是否可以使用实现(型号-004)为 XQZU19EG-2FFRB1517I 供电?

我们不使用 GTH/Y 传输器、VCCINT 上的最大电流大约为8A、VCC_PSINTLP/FP 大约为最大1.5A

我们正在寻找此实施方案来满足我们的组件扩展温度范围(-45度到100度)。 请告诉我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PREMA:

    只要不超过每个电源轨的电流限制、我就不会看到问题。 型号-004似乎适用于 Xilinx 系列 ZU2CG-ZU5EV 器件。

    如果您使用的是 XQZU19EG、我不知道确切的差异。 型号-004应涵盖您提到的电源轨、但检查 XQZU19EG 是否需要型号-004缺失的任何其他电源轨。

    可能会有  XQZU19EG 需要不同的设置。 如果您不确定、我会直接向 Xilinx 咨询。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James。

    除了型号-004中的电源轨外、不需要其他电源轨。  

    请与 Xilinx 联系并告知 我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PREMA:

    如果您需要有关 Xilinx 器件的信息、请联系您这边的 Xilinx。 我们在此处提供了其他一些推荐用于特定 Xilinx 器件的参考设计: 使用 TPS65086x PMIC 为 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 供电

    对于我们的文档中未涉及到的有关 Xilinx 器件的任何其他信息、应直接应客户的要求从 Xilinx 获取。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    我们正在 为基于19EG 的新设计寻找能够满足-40到100度扩展温度范围的电源解决方案。

    器件 TPS650861之前我们在一种具有工业要求的3CG 设计中使用、其额定温度为-40°C 至85°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PREMA:

    您可以使用 TIDA 文档中的某个型号来满足温度范围、但如果您计划使用不同的处理器版本、则将由您确定该版本的不同要求。 了解这些要求后、我们可以帮助进行任何设计调整。 但是、最初的方案需要来自客户方面。 如果您没有使用如图所示的参考设计之一、我们需要知道新处理器版本的要求。

    TIDA-01480有以下说明:

    • 是适用于以下 Xilinx 产品的理想电源:Zynq Ultrascale_ MPSoC (ZU2CG、ZU3CG、ZU4CG、ZU5CG、ZU2EG、 ZU3EG、ZU4EG、ZU5EG、ZU4EV、ZU5EV)

    ZU19EG 似乎不在此列表中。 请查看最终的处理器差异、并告知我们 需要如何更改参考设计型号-004。 要确保获得有关处理器版本差异的准确反馈、最好在这方面与 Xilinx 联系。 我们可以在 PMIC 配置方面提供帮助、但首先需要弄清楚初始建议。

    此致、

    James