This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:需要建议

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1396172/ucc256404-suggestion-required

器件型号:UCC256404
Thread 中讨论的其他器件:UCC28070UCC28950

工具与软件:

您好!

需要帮助来弹劾以下要求。 是否有评估板可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于 此功率级别的 PFC、您可以考虑设计交错式 PFC。  它们的设计可实现90%至95%的最大负载效率。  这可以使用 UCC28070交错 PFC 控制器来实现。   

    通过以下链接可访问 UCC28070 PFC 控制器的产品文件夹。  您可以在其中找到用于设计 PFC 前端的应用手册和设计工具  如果您对 UCC28070 控制器有疑问、请在主题标题中的 e2e 中重新发布并添加 UCC28070、以便相应的应用工程师能够为您解答问题。  

    https://www.ti.com/product/UCC28070

    2.对于降压直流到直流转换器、超过1kW 时、移相全桥(PSFB)是一种常见的选择。  PSFB 转换器的设计效率可高达95%。  

    如果您决定为1.5kW 设计 PSFB、可以使用 UCC28950 PSFB 控制器。   通过以下链接可访问此 PSFB 控制器的产品文件夹。  在该网站中、您可以找到用于设计 PSFB 的应用手册和设计工具。   如果您对此控制器有任何问题、请在 e2e 中重新发布并在主题标题中包含 UCC28950器件型号、以便相应的应用工程师能够回答您的问题。  

    https://www.ti.com/product/UCC28950

    3、有第三种选择。  也许有一个参考设计是通过电源设计服务完成的、该设计已经达到或接近您的设计规格。  以下链接将带您访问德州仪器(TI)参考设计库。  只需输入您的输入和输出功率要求 、然后点击"Search"。  该工具将搜索参考设计库、并找到符合或接近满足您的设计需求的设计。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    您是否对参考设计有任何疑问?  请将标题中的参考设计编号重新发布到 e2e、以便相应的应用工程师和/或参考设计人员能够回答您的问题。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、