This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:IMD 电路故障排除和优化:在没有-VDC 以及处理+ve 和接地连接的情况下解决电压问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1396230/tida-010232-troubleshooting-and-optimising-imd-circuit-addressing-voltage-issues-without--vdc-and-handling-ve-and-ground-connections

器件型号:TIDA-010232

工具与软件:

在我们的系统中、我们缺少 VDC、因此在此 IMD 设计中、我们适应了正电压和接地。 目前、为了进行测试、我们将接地端连接到-VDC、并在+VDC 和接地以及-VDC 和接地之间使用10兆欧电阻器和670nF 电容器。

但是、当我们在正极侧启用 TPSI2140时、无法实现400V。 我们甚至没有达到200V、尽管我们预计地球是0和400VDC 之间的中点。 相反、我们只能获得9.33V。

我们已将电路配置为800V、Rstn = Rstn = 280 kΩ、RinAMC = 250 Ω。为了进行测试、我们更改了电阻器值(即 Riso)、但对于在+VDC 和-VDC 上供电的400V 直流、单端输出保持为1.674V。 从1.65V 的基准电压来看、只有15mV 的变化、Riso 值的变化不会影响这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的咨询。 我对您的测试设置的描述不完全了解。
    是否短路了 VDC 和 PE 输入? 或者两者之间是否有10兆欧的电阻器?

    您能分享一个简单的方框图吗?
    同样、对于10兆欧姆、测量也将非常不准确。 我们对 该设计进行了优化、适用于20k Ω 至200k Ω 的范围。
    也许您可以尝试使用较低的"恢复"来模拟 RisoN 和 RisoP。

    此致、
    Andreas