This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641EVM, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1395543/tps92641evm

器件型号:TPS92641EVM
主题中讨论的其他器件: TPS92641

工具与软件:

我们已购买 TPS92641EVM。  我们要将 MOSFET 连接到评估板(并联到 LED)、如 TPS92641的电路图所示。 执行相同操作的方法是什么? 是否配置了将 MOSFET 焊接到电路板上? 或者将其连接到电路板上的一些专用引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amritha、您好!

    TPS92641EVM 已经留出了封装 Q3 (未安装在默认 EVM 上)、供用户在需要时安装分流 FET。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实看到一个银方块标记为 Q3。 但我不清楚 FET 的源极漏极和栅极需要连接在何处。

    源极和漏极是否应该连接在 LED 上? 将栅极焊接在何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amritha、您好!

    我在下图中标记了 Q3封装的 G (ATE)、D (RAIN)和 S (SOURCE)、供您参考。

    此致、

    Steven