This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22151:查找从24Vin 到24Vout/3A 的隔离式参考设计

Guru**** 2930810 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22151, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1395580/pmp22151-looking-for-24vin-to-24vout-3a-isolated-reference-design

器件型号:PMP22151
主题中讨论的其他器件: LM5155

工具与软件:

尊敬的团队:

客户正在寻找24Vin 至隔离式24Vout/3A 的参考设计。

我找到了与他们请求最接近的 PMP22151。 但仍然有一些差异。

我们是否有相同的设计或如何(使用 Excel 或设计工具)对其进行修改?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们手头没有24V 型号、但看起来该设计在24V 输出下仍然可以正常工作、而无需更改功率级中的组件。 电流应力可能稍高、但在查看热数据时、变压器是最热的元件。

    如需了解有关工具、请参阅 LM5155产品页面以了解默认设计计算器和 SPICE 模型。 不过、我们还没有使用完整的 PMP22151设计制作任何文件。

    如果他们对此有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    由于客户没有太多的 xfmer 设计经验、而要将输出修改为24Vout、他们是否需要更改 xfmer 规格?

    还是保持相同的值、那么更改 Rfb 就足够了?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    他们不需要更改变压器规格。 首先更改 RFB、然后他们必须重新评估补偿、以确保新设计在新的输出电压下保持稳定。