This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21455:检查变压器的器件型号

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21455, PMP20708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1395649/pmp21455-check-the-part-number-of-the-transformer

器件型号:PMP21455
主题中讨论的其他器件: PMP20708

工具与软件:

您好!

PMP21455 设计的规范为:Vout = 5V、Iout = 200 mA、但当我 在 Wurth 页面上检查750316908变压器参数时:


https://www.we-online.com/en/components/products/MID-OLTI?sq=750316908#750316908

我注意到您的 Iout 规格与 Wurth 的 Iout2规格不匹配。 因此、我想检查 此设计 BOM 文件中提供的变压器器件型号是否 正确?

此致、

Jelena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jelena:

    PMP21455使用与 PMP20708相同的变压器。 变压器750316908规格是根据 PMP20708输出要求绘制的。 但我们确实验证了变压器在 PMP21455设计中的5V 输出电压下与200mA 一起工作。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    俞胜阳

    感谢您发送编修。

    此致、

    Jelena