This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:原理图检查

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40211, BQ24610, BQ34Z100, TIDA-010030, BQ76952, TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1385113/tida-010030-schematic-check

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他器件:TPS40211BQ24610BQ34Z100、、 BQ76952、TIDA-010208

工具与软件:

尊敬的 TI:

您可以帮助我进行设计并检查原理图吗?

该应用需要28V 的系统电压、由6S1P 锂离子电池供电、该电池可通过 USB PD 进行电路内充电。 我们需要知道 SOC、必须要有电池单元平衡。  

该应用需要具有 PD 1.0配置文件3/4或具有配置文件3/4的 PD 2.0/3.0的 USB 充电器、这种充电器使用 TPS25730D。 该系统需要28V 电压、因此我们使用 TPS40211将输入升压至28V。 然后、该电   压用作具有电源路径的锂离子电池充电器 BQ24610、BQ34Z100电量监测计和 BQ7694202保护器/监控器的输入。 这些电芯通过 P13连接。

我在文档中包含了一些问题、但也会在此处列出这些问题:

  1. TPS25730D:它是否需要外部3V3输入? 我认为它需要它、否则它将始终认为它处于电池电量耗尽状态。
  2.  TPS40211是否需要在 EN 引脚下拉? 我担心 串扰将引脚拉高。  
  3.  如果系统不使用 REG1/REG2、是否需要连接 BQ7694202 BREG/REGIN 引脚?
  4. 电量监测计和监测器是否可以使用相同的电流感应电阻器?  
  5. 电流感应电阻器的值是否适当? 我预计用户会激活200-600ms 重复 电流消耗、约 为2-3安培、空闲电流消耗约为0.01A  
  6. 系统的其余部分是否已连接到 PACK-或 GND? 我需要 PACK-、 否则您可以绕过电量监测计的电流感应电阻器。 PD 控制器和充电器是否也不应连接到 PACK-呢?

提前感谢并致以诚挚的问候、

Chun Lam

e2e.ti.com/.../Schematics-Review-TI.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    如果问题需要细分、或者是在错误的论坛上、请告知我。  如果有任何帮助、将不胜感激。

    此致、

    Chun Lam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chun:  

    很抱歉这么晚才回复。 我想您的一些问题应该会在不同的论坛上提出。 TIDA-010030只是一种电池组设计、无需充电器或其他电源设计解决方案。 我建议您创建另一个专门针对电源部件的帖子。  

    以下是关于 BMS 器件的一些评论:  

    REG1也用于内部3.3V 上拉电阻、例如 ALERT、DDSG、DCHG 引脚、因此我建议即使 REG1未用于为任何外部负载供电、也要保留 BREG/REGIN 电路。  

    4.是的。 与分流电阻器相比、IC 电流检测通道输入电阻非常大。 可以使用一个分流器来检测 AFE 和监测计电流。  

    5.如果您使用的是 BQ76952、我记得1LSB 的 CC 为7.6uV、您可以根据电流要求计算分流电阻。 如果您看看 TIDA-010208、我们在室温下实现了+/-10mA -15mA @<2A 的负载且进行了良好的校准。 TIDA-010208中的分流器为1mR。  

    6. 我们建议将 BAT-作为 GND。 它在 VC0引脚上提供较小的公共电压。 但是、如上所述、如果您有大负载、并且希望监测负载电流以消除累积的 SOC 误差、那么最好确保电流流过分流器并由 AFE 进行监测。   

    Ryan Tan