This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:Webench 启动仿真存在错误?

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1396430/tpsm82903-webench-startup-simulation-is-wrong

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

大家好、团队成员:

虽然进行了 Webench 启动仿真、但结果似乎有些奇怪。

异常电压上升和下降超过0.8ms。

仿真条件如下所示。

这些结果是否正确?
请注意、使用外部 FB 进行仿真时、波形看起来是正常的。
我想知道我是否应该使用此 VSET 进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    此结果是异常的、我们可以认为这是 webench 造成的仿真误差。

    VSET 与实际的 VFB 设置也不例外。

    谢谢!

    Colin