This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11282:为不同的参考设计提供给定参数或建议的可行性。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, PMP41081, PMP41006, UCC28951, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1396656/pmp11282-feasibility-with-given-parameters-or-suggestions-for-different-reference-designs

器件型号:PMP11282
主题中讨论的其他器件:PMP23338、 PMP41081、 PMP41006、 UCC28951、UCC28180、 PMP8740

工具与软件:

大家好、我们正在尝试为48V 输入 BMS 构建一款充电器。 根据客户的要求、理想情况下、充电器应该具有 PFC 电路和 LLC 级。

输入规格:

  • 交流电压:90V 至300V
  • 频率:50Hz
  • 功率因数(PF):0.98
  • 总谐波失真(THD):5%
  • 效率:>92%
  • 隔离:必需

输出规格:

  • 直流电压:48V
  • 电流:25A
  • 电池配置:4节12V 电池

请告诉我们有关修改或其他参考设计的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户是对数字控制持开放态度、还是应该采用模拟控制?

    如果可选择数字控制、请查看

    PFC - PMP2338.

    LLC - PMP41081

    PFC/LLC - PMP41006

    谢谢!

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伯特!

    客户更喜欢模拟控制。  

    感谢您的建议、我们将详细探讨这些建议。 同时、请告诉我们有关相同模拟控制设计的建议。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EN:

    对于1.2kW 功率、您的客户也可以考虑 PSFB 而不是 LLC。 PSFB 将更好地在该功率水平下处理电池的输出电压范围。 您可以查看 PMP8740作为参考。 这是一款采用单相 CCM PFC (UCC28180)和 PSFB (UCC28951)的2kW 电池充电器。

    https://www.ti.com/tool/PMP8740

    此致、

    Ben Lough