This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:适用于具有400V 输出的 LLC 转换器

Guru**** 2928280 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1396802/ucc24624-for-llc-converter-with-400v-output

器件型号:UCC24624

工具与软件:

你好

我有一个输出电压为400V 的 LLC 直流/直流设计、我需要在次级侧添加同步整流控制器。 我找到了 UCC24624 IC、似乎 适用于我的设计。 但是、如数据表中所述、UCC24624的 VD1和 VD2引脚可处理高达230V 的电压。如果我使用中心抽头变压器、则每个输出侧的电压将为200V。

那么、UCC24624是否 适用于该设计?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 LLC 应用中、如果输出电压为400V、则在将能量从初级输送到次级时、每个次级绕组的电压为400V。  您所画的内容是不正确的。

    当 S1导通而 S2关断时、S2将具有800V 的电压。  因此、您将无法在此应用中使用 UCC24624、因为这会超过最大绝对最大额定值。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、