This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI 许可证错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1391245/pspice-for-ti-pspice-for-ti-license-error

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

大家好、团队成员:

安装 PSpice for TI 后、PSpice 无法启动且许可证错误如图所示、我尝试重新启动 PC 并重新安装、仍然是这样、能不能帮您提供建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您是否要将此注册表项导出到 txt 文件?

    Computer\HKEY_CURRENT_USER\software\Cadences\Client\TI_PSpice_231  

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    请找到随附的 txt 文件、感谢您的支持!

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/reg.txt

    我检查了文件夹"C:\Users\oper\AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_231\license"、该文件夹中没有 license.txt 文件。

    我尝试将许可证文件从文件夹"~TI_PSpice_174\license"复制到"~TI_PSpice_231\license"、但仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您使用的 PSpice for TI 是否与之前安装的 Windows 帐户不同?

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    我曾经在笔记本电脑上使用该工具、但最近它无法启动(启动时无响应或消息、我在笔记本电脑上没有管理员权限)。

    所以我将它安装在实验室 PC 上、我昨天发送给您的是 oper 用户名。

    您能帮助它 在实验室 PC 上运行吗、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen

    在运行 PSpice for TI 时、您是否也以操作人员身份登录实验室[c?

    谢谢!

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、  在安装/运行 PSpice for TI 时以 OPER 在实验室 PC 上登录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您是否会尝试以下操作?

    1. 创建一个名为"CDS_LIC_QA_TEST"的新环境变量、并将其设置为如下所示的文本文件:
    2. 关闭并启动 PSpice for TI、然后运行仿真。 文件将被创建。 看到错误后、立即关闭工具。
    3. 现在、您可以将环境变量重命名为其他变量或只是将其删除、以便日志文件不会不断增加。
    4. 向我发送 LicLog.txt 文件。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    请找到随附的 txt 文件。

    e2e.ti.com/.../4353.LicLog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您还会将这些文件发送给我吗?

    "C:\Users\oper\AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt"

    "C:\Users\oper\AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall\cdsPSpiceNetworkStatus.txt"

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您可以使用 admin 权限尝试安装。  

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 JC:

    在此文件夹中仅找到  cdsPspiceTIlog.txt、没有找到 cdsPSpiceNetworkStatus.txt 。

    请找到附加的文件夹 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../0045.PSpiceTIInstall.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 jc、我重新安装了它的管理员权限、仍然有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Allen。 日志文件显示下载许可证文件已成功。 您能否检查是否有许可证文件?

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    是的、许可证位于该文件夹中、但在启动软件时仍然存在相同的问题。

    e2e.ti.com/.../VBL.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Allen。 请检查您的私人消息。

    谢谢!

    JC