This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:CAN PMP8740支持58V@35A (输出功率2kW)

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, PMP8740, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1395730/pmp8740-can-pmp8740-supports-for-58v-35a-2kw-output-power

器件型号:PMP8740
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951、、 UCC28950

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们担心的是、PMP8740或 UCC28951 IC 可以支持针对电池充电的输出电压58V。

在 Webench Design 中、不显示输出电压>50V 的设计。 您能解释一下吗?

如果它将支持均值、除了58V 的输出分压电阻外、是否需要更改任何其他内容?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    请尽快回复此查询。 我们正在等待您的回复。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chethan:

    如您所知、PMP8740可提供的最大电压为32V 和62.5A、因此如果仅仅调整分压器就无法支持58Vout。

    为了提供58V 电源、必须重新设计整个次级侧部分、这意味着直流/直流转换器的新主变压器(PFC 级可以保持不变)、新的 SYNC-FET、输出电解电容器、输出浪涌电流的电压和电流额定值以及反极性保护、输出电感器等。 请参阅您可以在 UCC28950产品页面上找到的文档。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您的答复。

    我们正在开发58V@35A 电池充电器。 我们重新设计了您提到的所有必需器件、如变压器、初级和次级 MOSFET、电感器设计、二极管选择等。

    在无负载的闭环中、我们得到了设计输出电压58V 的调节。

    我们在闭环中面临问题;当我们施加4A 之类的负载(58V@4A 的固定负载电阻)时、输出电压下降。 负载电流消耗约为1A 时、输出电压降至15V。

    补偿设计是否会造成 上述任何问题?

    请提供与 PMP8740补偿设计相关的任何文档/链接建议。

    等待您的宝贵建议。

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chethan:

    请尝试了解是稳定性问题、是激活恒流环路还是触发初级侧过流保护。

    您可以通过执行以下测试来区分这种情况、一次只能进行一项测试、并检查是否有任何变化:

    1) 1)从误差放大器中移除恒流环路信号(移除二极管 OR-ing CC 和 CV 环路)

    2) 2)在 CV 误差放大器的反相输入和输出之间添加几个并联的 uF 电容器;这样、您的补偿器将缓慢但稳定

    3) 3)将 PSFB 初级侧电流检测变压器输出端的电流检测电阻降低(例如20%...30%)。

    请告诉我这三项任务中是否有任何改进。

    此致、

    Roberto