This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20657:定制设计 PSFB、提供双向功率流

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1127, UCC28950, PMP41042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1396928/pmp20657-custom-design-psfb-with-bi-directional-power-flow

器件型号:PMP20657
主题中讨论的其他器件:UCC28950、TMCS1127、 PMP41042

工具与软件:

尊敬的 TI 权威!  

我们目前正在设计一种可以处理 双向功率流的电源、

我们考虑将在 PSFB 模式下的 UCC28950用于转换器的降压模式。  
升压模式将由微控制器和保持禁用 UCC28950 IC 实现。  

查询:  
1.对于 L1、是否可以使用 TMCS1127B1AQDVGR (如 IC)并进行适当的评估?  

如果您需要有关此方面的更多详细信息、请告诉我?  
此致!  

Umang Butani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMANG:

    我被您的问题弄混了、对于 L1、它需要一个大功率电感器。 TMCS1127是一款基于霍尔效应的电流传感器。

    另外、如果您计划执行双向功率并使用微型、我们还有另一种可能更适合起点的设计。  

    它使用 C2000来控制两个方向的电源、因此您无需使用 UCC28950。

    请查看 PMP41042。

    谢谢!

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:  
    很抱歉、我参考的是 T1、见下面的 snap

    好的、我会 检查一下   
    谢谢!  
    UMANG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您需要使用霍尔传感器而不是电流感应变压器、是的、这是可以的。 您只需要确保检测电平正确。

    谢谢!

    Robert