This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21455:关于使用最少元件的实施建议

Guru**** 2909130 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21455, PMP20708, UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1396917/pmp21455-suggestions-for-implementation-with-minimal-components

器件型号:PMP21455
Thread 中讨论的其他器件: PMP20708UCC28881

工具与软件:

您好!

我们正在设计一种非常紧凑的市电供电设备、而 PMP21455规格和小外形符合我们的要求。

 关于减小必要组件的尺寸和数量、我有一些问题:

1、是否有必要对未使用的24V 输出进行整流元件? 我们可以将此次级绕组保持悬空、还是只在其两端放置一个小负载电阻器?

2.我们是否可以使用与24V  PMP20708设计变体相同的方法来实现输出电压调节、其中使用辅助绕组来代替光耦合器解决方案?

3.如果我理解正确、使用 Q1和 R7代替 UCC28881的内部稳压器来将工作输入电压扩展至30Vdc 以下? 我假设这是使用2个8.2uF 大电容器进行初级平滑处理的主要原因。

由于我们将器件设计为使用通用电源或 可能仅使用240VAC 电源工作、因此在这种情况下、C3和 C4可以使用较小的值吗? 欢迎提出任何建议。

此外、我们还想了解在空载/小负载条件下(来自测试报告:空载5.4V、负载下4.6V)固定/降低高输出电压的方法。

提前感谢、并对长帖子表示抱歉。

此致、

Lazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lazar、

    请在下面查看我的答案:

    第1名:没有 PMP21455基于具有24V 输出的 PMP20708。 如果应用中只需要5V 电压、则可以移除24V 绕组和相关整流器元件。

    第二:是的,你可以。 只需拆下 D6并组装 R8。 但请注意24V 输出的调节会松动。

    第三:你是对的。 有 Q1和 R7电路、以确保 U1可通过24VAC 输入或24VDC 输入正确偏置。 如果您的设计中只需要关注高压线路输入(例如240VAC +/-10%)、则您可以移除 Q1和 R7并将 Vrec 节点连接到 U1引脚5。 您还可以减小 C3和 C4上的电容。 只需确保 C3和 C4的谷值电压仍然高于24V 电平、就应该没问题。

    对于轻负载问题下的较高输出电压、虚拟电阻器负载是最便宜的解决方案...

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     俞胜阳

    非常感谢您的快速回复。

    此致、
    Lazar