This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:更新 PSpice for TI 后、将无法访问库文件和建模应用程序。

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1394836/pspice-for-ti-after-updating-pspice-for-ti-it-is-unable-to-access-the-library-files-and-modeling-application

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我更新到最新版本的 PSpice for TI、更新后发现无法访问 PSpice 库。 我也尝试"重新安装 TI 模型和库"、但仍然无法解决该问题。

"Place "-》"PSpice Components.."-》"Search"、菜单中显示的内容为空。

以及"建模应用"  也处于不可用状态。

我尝试"重新安装 TI 模型和库"并完成、问题仍未解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chunyang、

    您的模型库看起来是这样的吗?

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它如下所示:

    "计算机上的环境变量是否设置正确?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chunyang、

    请按时间排序文件以显示最近更改的文件(如我的屏幕截图所示)。

    您还可以打开文件 LibraryUpdate.log 以查看更新是否成功。

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像这样:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您的库版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、愿景是23.1-2024

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法将软件版本恢复到17.4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没用。 请检查新库更新是否准备就绪并安装更新。 我现在看起来像这样:

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库文件已成功更新:

    我认为这不是库问题。 如图所示、内置的 pspice 模型未显示在 PSpice 器件搜索中。

    此外、不能单击建模应用程序的菜单、它只是一个文本显示。

    我尝试卸载和重新安装、但也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 pspmetadata.db 文件在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此为:C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 E2E 上看到过一个类似的问题。 我想知道它是否已经得到解决?

    e2e.ti.com/.../pspice-for-ti-a-problem-about-using-modeling-application

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题根据 csdn 博客:PSpice for TI中PSpice Part Search空白- CSDN博客.