This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:有源电桥整流器控制器

Guru**** 2928610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1397831/ucc25600-active-bridge-rectifier-controller

器件型号:UCC25600

工具与软件:

你好

我有这种 LLC 转换器次级侧设计、并且需要 为这些 整流器 MOSFET 提供有源桥式整流器控制器。 您可以建议任何控制器吗?

不是:次级侧的最终输出为400V  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够使用两个栅极驱动器和两个2:1栅极驱动变压器来驱动 H 桥。

    以下是有关如何使用栅极驱动变压器和栅极驱动器控制 H 桥的功能原理图。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、